结果:找到"PET面板 晒单 显示效果 避坑",相关内容1000条
- 技术革新!USB-C接口为笔记本与显示器带来无限可能
- USB-C接口如今已成为笔记本与显示器连接的优选方案。无需担心正反插错,支持雷电4和DP视频信号输出,高速数据传输,还有最高100W的快充功能,真是方便又实用!一线连接,多功能融合通过这个接口,你可以轻松连接外接显示器、存储设备,还能实现PD快充,真是一举多得。越来越多的显示器开始采用USB-C接口,不仅保留了传统的DP和HDMI接口,还新增了USB-C视频输入,让笔记本电脑用户的使用体验更加出色。一线通,简洁高效使用USB-C接口连接显示器,不仅可以传输视频信号,还能为设备进行充电。这样一来,长时间使用视频输出就无需担心电量问题了。部分显示器还集成了集线器功能,允许你在传输视频的同时连接存...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TYPE-C桌面显示器 TYPE-C双C接口盲插显示器 发帖人:花花的蝴蝶 发帖时间:2024-03-01 09:16:00
- 首次使用嘉立创面板定制晒单,遇到的一些问题请教以及给后面的小伙伴避坑
- 初次使用嘉立创面板定制-------参考红色屏幕计算器面板教程。订单为:PET,正面打印,高透明,圆顶鼓包。到货后包装很细心,还放了一袋香包。打印效果也很漂亮,不过也遇到了问题无法使用,下面详细说明。制作过程很顺畅,教程描述也清晰。我此处屏幕想要使用的是半透明黑色。所以按照教程在打印层中,窗口的黑色部分复制出一层,修改为了透明控制层,将透明度调整为了60%,白遮底100%。预想中的效果是屏幕不亮的时候,显示黑色窗口。屏幕亮起的时候,显示内容。不过始料未及的是,这个PET的有色透明效果,是磨砂效果。哪怕选择的是高透明,不是磨砂。出来的最终效果也是磨砂效果。我拍照测试了离开屏幕5mm左右的效果。...
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: PET面板 晒单 显示效果 避坑 发帖人:一切都是幻影 发帖时间:2024-01-15 11:49:00
- eda示波器怎么显示电流波形啊?
- 求求大佬们告诉我示波器如何显示电流波形呢?以及如何更换显示波形的背景
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 示波器 显示界面 发帖人:焦虑的人 发帖时间:2023-05-24 17:24:00
- LCD段码屏用那个型号驱动比较好
- 1621B是用来对MCU的I/O口进行扩展的外围设备。显示矩阵为32×4,是一个128点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。1621B的软件特性使它很适合应用于LCD显示,包括LCD模块和显示子系统。在主控制器和1621B之间的接口应用只需要3或4个端口。Powerdown命令可以减少电源损耗1621B.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: LCD显示 发帖人:holtek 发帖时间:2023-05-05 14:52:00
- 单面板怎么选需要走线的层?
- 立创EDA中提示不能绘制单面板,于是我画双面板,但是走线全都在底面。最后导出Gerber时,底面全勾选,顶面只勾选了丝印层。即预期效果是:顶面只有丝印,底面什么都有。但是上传到下单助手,选单面,我发现他那个预览图,显示顶面有绿油,底面却是黄色的,底面只剩下丝印,底面的走线和焊盘都没有了。实际效果和预期刚好是反的。我发现我无论怎么调整导出Gerber的设置,在下单助手选单面,它始终都是反的。这是怎么回事?有大佬可以帮忙解答一下吗?我是第一次打样单面板
- 所属专栏: PCB打样 标签: 单面板 发帖人:caixiaobai 发帖时间:2023-04-30 11:54:00
- 立创的面板打印真的太牛了吧
- 第一次打印面板,打印的出来的产品材质和手感都挺好的,就是犯了一个每一个新手打印都会有的失误,只顾着画,没有考虑到尺寸的问题,本来想弄成小小的亚克力材质的钥匙扣,做出来变成了大大的钥匙扣,现在的用处应该就是当装饰品和扇风了吧,算是买了一个教训了吧,所以新手打印面板的朋友们,下单的时候一定一定要看自己的尺寸大小啊,实在不行用一下智能尺寸吧,掂量一下自己的面板大小吧,不说了,我要去重新量自己的面板大小下单去了
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: #面板材质和打印效果 发帖人:吃果冻的西瓜 发帖时间:2023-04-26 17:50:00
- 立创商城的元器件订单不能绑定面板订单一起发货
- 前段时间体验了立创商城的面板打印,功能很不错,响应迅速,发货时间快,给我们定制省了很多时间,但是在使用过程中也发现了一些问题,希望商城的高层能够重视并帮忙解决1.面板打印订单下单时,可以绑定元器件订单发货。但是如果面板订单已经付款,希望元器件下单时候能够绑定面板订单发货,这样就不可行了,下单界面看不到面板订单,元器件客服也无法帮绑定发货,希望能够改进。虽然是两个部门,但毕竟是一个公司,不希望有这么大的壁垒2.发票问题,面板订单是否开票了,在开票进度页面是看不到的,也希望这点能够改进
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板打印 元器件订单 面板订单开票 发帖人:lala51 发帖时间:2022-05-12 11:35:00
- LCEDA专业版板框不显示
- 前几天画PCB,专业版板框都有正常显示的,今天改着改着不显示了,重启软件也不行。板框层我没有修改颜色,也没有关闭显示。2D仿真图上可以看到我是有画了2组板框线的。本来是1个板框线,今天发现不见了,以为自己误删除了,又画了一个,现在2个板框都修改不了,也删除不了。我现在相同工程下的其他PCB板子的板框是正常的,就这一个板子的板框有问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业板,板框不显示 发帖人:只争朝夕 发帖时间:2022-04-27 08:50:00
- 中微AiP1637应该可以替换天微TM1637,0.78
- AiP1637是一块LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。可以控制高度,0.78价格,对比下来比用三极管扫描显示划算。三极管及电阻价格加焊点SMT价格,比这个高多了,还省单片机的IO.
- 所属专栏: 器件替换 标签: LED显示 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-21 11:40:00
- 求推荐数字音频处理器或音效芯片IC
- 最近要做一款木吉他效果器类的产品,给采集的吉他原声信号加一些常用的效果。混响,延时,合唱,至少这三种,要求混响可以一直存在,然后再叠加后面的任一种,并且可以简单的调节。之前没做过音频这块的产品。对这类芯片不太了解,网上简单看了下有PT2399这种可以实现混响。希望有做类似产品的朋友能指教一下,不胜感激。不一定要数字类型的,模拟类的也可以
- 所属专栏: 技术交流 标签: 音频 音效 效果器 发帖人:msl1831 发帖时间:2018-03-12 10:39:00
返回